This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:I2C 时钟延展

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247308/tca9555-i2c-clock-stretching

器件型号:TCA9555

大家好、

我的客户有一个问题。

I2C 时钟延展需要使用与 TCA9555相同的 I2C 总线的其他设备。

时钟延展不会影响 TCA9555的运行? TCA9555正常工作?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9555不会生成时钟延展、它不关心总线上的其他器件执行什么操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    正如克莱门斯指出的、时钟拉伸不是 TCA9555的问题。 它在器件的 SCL 引脚上也没有 NFET、因此它无法生成时钟延展事件。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    -鲍比