This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:损耗分析

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244164/sn65dphy440ss-loss-analysis

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

客户希望将其用作 CPU 和摄像头之间的 CSI 重定时器,  

有一条支持40AWG 线缆的24英寸  

您能帮助分析损耗、看看我们是否可以补偿  

BTW、CSI 数据速率约为1Gbps、

此致、

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德

    我们是否知道该24英寸同轴电缆的损耗是多少? 在500MHz 时、我们能够提供的最大均衡器补偿为4dB。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们是否还应该包括预加重2.5dB?

    我们还不知道,但根据您的经验,您是否认为我们可以支持同轴电缆多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.5dB 会预补偿 TX 输出损耗。 我假设他们没有将 DPHY440放在电缆中、因此我没有包括预加重功能。  

    老实说,我不知道 DPHY440是否会支持这个特定的电缆,有多少损耗的电缆是最重要的因素。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    一个问题是,这个重定时器可以级联吗?

    以防万一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以级联两个 DPHY440。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    快速问题、该转接驱动器为什么可以级联但也具有预加重功能?

    我认为限幅转接驱动器无法级联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440是重定时器、而不是转接驱动器、您可以级联它们。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是它们的分析、两个信号损耗都大于最大4dB EQ。

    很明显、我们需要一些 预加重支持、

    这是否意味着我 不能 将重定时器放置在离 CPU 太近的位置、以便我可以利用 TX 驱动器的预加重功能、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以分享的整体连接方框图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还不是很早期的阶段、他们将使用我们的两个重定时器、一个用于红外摄像机、另一个用于 RGB。

    但我想说的是、如果我们要补偿5.68dB、我们应该利用 TX、

    因此、我们应该在 CPU 和重定时器之间腾出一些时间、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TX 预加重功能来提供补偿。 但 DPHY440 RX 还提供偏斜补偿功能。 因此 TX 侧的任何偏差都不会去偏斜。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、有点困惑、

    您是说、如果我们启用 TX 预放电、

    去偏斜功能将无效、这意味着我只能选择其中一个?

    它是否在数据表中列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 请参阅以下示例  

    如果我有一条5in 输入布线、DPHY440 RX 将能够为5in 输入布线提供去偏斜功能。  

    但如果我有3英寸输入布线和2英寸输出布线、DPHY440只能为3英寸提供偏斜功能。 DPHY440不会补偿2in 的偏差。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢您现在提出了观点、

    但关于 TX 预加重、

    如果我们将全部5英寸留在 RX 侧、我们是否仍然具有意义或指向启用它?

    假设5英寸具有5dB 的损耗、我们 在 RX 处仍然缺少1dB、

    如果我们启用 TX 预加重是否有改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 RX 侧的5in、您将使用 RX EQ 来补偿损耗。 您将仅启用 TX 预加重功能以补偿 DPHY440输出端的任何迹线损耗。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果 RX EQ 增益不够、

    我们需要利用 TX 预加重功能?

    我们是否应该考虑将转接驱动器移至更靠近 TX 的位置并启用预加重?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道在这种情况下 TX 是否能够为欠均衡器输入信号提供预加重补偿。  

    但应放置 DPHY440、以尽可能提高其 RX EQ 和偏斜消除能力。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没关系,因为它不是线性转接驱动器,我想和猜测它可能不会补偿欠均衡器输入信号.

    无论如何、我会建议它们尽可能靠近 CPU 放置、

    感谢您的支持