This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:THVD1406DR

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247064/thvd1406-thvd1406dr

器件型号:THVD1406

TI 支持 hello

我正在使用 THVD1406DR、有一个问题。

首先、当我查看 SN65HVD7数据表时 、我可以看到:DE 引脚启用 D 引脚、然后重新启用 R 引脚。

不清楚(THVD1406DR) 当 SHDN 同时控制收发器和接收器时、如何操作(不是同时操作)。

您可以提供帮助吗?

耶霍拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于 UART 等协议、其中空闲时信号为高电平。

    当 D 信号有一些活动(低电平)时、收发器处于发送模式。 在 D 变为空闲状态一段时间后、收发器切换回接收模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehoram:

    请参阅以下数据表中的功能说明:

    此器件是自动方向控制 RS-485器件-这意味着当/SHDN 和/RE 都连接到高逻辑电平时、数据传输的方向由"D"引脚的状态控制。 此逻辑如上面的真值表中所示-这种类型的器件适用于 UART 类应用、其中我们具有固定的帧长度、通过使用数据流控制器件是否处于 TX 模式或 RX 模式来帮助减少 GPIO 使用。 如果您需要标准 RS-485 -大多数器件都没有自动控制功能、我不建议您使用此器件。   

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    帕克·道德森