This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:IO-LINK 1.1.3

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247110/tiol112-io-link-1-1-3

器件型号:TIOL112

您好支持团队:

我的客户询问 TIOL112是否可以满足 IO-Link 规范 v1.1.3、您能支持吗?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    是的、TIOL112可以满足 IO-Link 规范 v1.1.3。

    此致、

    乔纳森