This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:ONET4201PA 输入连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, OPA855, ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245459/onet4201pa-onet4201pa-input-connect

器件型号:ONET4201PA
主题中讨论的其他器件:OPA855ONET8551T

我们使用 PD+OPA855+ONET4201PA 实现 光无线通信,OPA855是单端输出, OPA855输出如何连接到 ONET4201PA? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道您的应用中 OPA855的输出预期电气特性吗?  预期摆幅是多少?  您将以多高的数据速率运行?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller1:感谢您的 答复。 OPA855的功率 为3.3V、因此 opa855输出范围为1.05V~2.4V, 、 数据速率 约为200Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否考虑过使用 ONET8551T 等专用 TIA+限幅放大器器件?  我想知道这样的器件是否会简化您的设计。

    关于您的当前设计、 ONET4201PA 的最大建议输入电压为1200mVppd。  对于单端信号、我建议其振幅为600mVpp。  假设预期输出范围为~1.4Vpp、为了将振幅减小到<600mVpp、我将考虑使用 T 网络衰减器。

     ONET4201PA 的输入 应该被交流耦合。  T 网络的输出可通过交流耦合电容连接至 DIN+。  对于未使用的输入(DIN-)、可以通过50欧姆电阻器和交流耦合电容器(DIN--->交流耦合电容器--> 50欧姆 R --> GND)连接到 GND。

    如果您有后续问题、敬请告知。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller1:感谢您的 答复。  ONET8551T 是裸片、 不便于使用、我不确定它能以200MHz 的频率工作。