This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221-EP:关于 MAX3221-EP 的电荷泵电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245886/max3221-ep-about-charge-pump-circuit-of-max3221-ep

器件型号:MAX3221-EP

您好!

我阅读了下面链接的文章并有问题。

RS-232收发器中经稳压的电荷泵电路的工作原理-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

施加5V 电源并将 C3连接到 GND。

我想使用下面的公式来查找 Vp。

VR*C3+Vcc*C1=(VP-Vcc)*C1+V+*C3

我不知道如何确定 VR 和 V+。

如果您可以告诉我、它会有很大帮助。

 

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VR 约为5.5V。(这是稳压器实现的固定电压阈值。)

    据我所见、V+应该是 Vp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    V+是 V+引脚(电荷泵正输出)上的输出波形、它在值 VR (最小阈值)和 Vp (峰值电压)之间振荡  

    VR ~5.5V -正如您在电荷泵文章的评论中提到的。

    可以根据同一篇文章中给出的公式来计算 Vp。

    在 MAX3221-EP 的正常条件下、

    (假设您使用5V VCC rec。 电容器)  

    vp =((2*5V * 0.1uF)+(5.5V * 0.47uF))/(0.57uF)--> applx 。 6.3V

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉延迟回复。

    感谢您的答复。

    我知道 Vcc=3.3V 和 Vcc=5V 时、VR 都是5.5V。

    此外、将 V+更改为 Vp 会给出所需的答案。

    我的问题解决了。

    谢谢你。

    祝你一切顺利。

    Awamura 稔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉延迟回复。

    感谢您的答复。

    我知道 Vcc=3.3V 和 Vcc=5V 时、VR 都是5.5V。

    此外、将 V+更改为 Vp 会给出所需的答案。

    我的问题解决了。

    谢谢你。

    祝你一切顺利。

    Awamura 稔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    很抱歉延迟回复。

    感谢您的答复。

    我计算过 V+为 Vp、

    这与您提供的答案相同。

    我的问题解决了。

    谢谢你。

    祝你一切顺利。

    Awamura 稔