This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244008/ds250df810-ds250df810

器件型号:DS250DF810

我要使用 Hyperlyx Vx2.13 AMI 模拟。 它有问题。 请检查附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行深入探讨、我们会尽快与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够启用任何更详细的日志记录以查看缺少哪个 DLL?  请注意、我们通常使用 Keysight ADS 来模拟 IBIS-AMI。  您是否能够尝试 IBIS-AMI 示例项目以确认模型中的所有组件都存在并正常工作?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想在 HyperLynx 工具中使用 IBIS-AMI。 它仅显示错误消息。 我没有 ADS 工具要尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  使用 dll 依赖关系查看器、C:\Windows\system32中的以下 dll 即为 IBIS-AMI 模型的依赖关系。  您能否确认您的系统中存在这些组件?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      它具有 kern32.dll。 但我找不到 msvcr100.dll 和 msvcp100.dll。  

      我可以从何处加载这2个文件?

    谢谢

    卡尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cannie。

    这些似乎是 Microsoft Visual C++的一部分。  请尝试安装 Microsoft Visual C++。

    https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26999

    谢谢。

    德鲁