This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:需要什么对接电缆?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246554/dp83tc812evm-mc-what-is-the-required-mating-cable

器件型号:DP83TC812EVM-MC

您好、技术支持团队、

有关部件#DP83TC812EVM-MC、请参阅以下客户咨询并提供建议。 谢谢。

1)将 USB 电缆和汽车以太网电缆部件配合使用以进行上述部件测试。

2) 2)该部件是否需要 Micro-B 型 USB 电缆?

此致、

李丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    1. 我们的 EVM 可使用具有 MATEnet 连接器的单线对汽车以太网电缆。 像 这样。  
    2. 是的、需要微型 USB 电缆。

    谢谢。

    大卫