This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:TCA9539-Q1阻抗为(至 VCC 或至 GND)? 当 I/O 引脚设置为输出类型时

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246492/pca9539-tca9539-q1-impedance-is-to-vcc-or-to-gnd-when-i-o-pin-set-as-output-type

器件型号:PCA9539

您好、TI 专家

数据表声明"如果 I/O 被配置为输出。。。I/O 引脚和 VCC 或者 GND 之间的低阻抗路径。"。 IO 的阻抗是多少? 由于所有 I/O 都将处于输入高阻态、因此我们需要将电源使能和复位引脚的输出拉至高电平或低电平保留为默认值。

Regarfds、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出阻抗可以通过 VOL/IOL 或(VCC−VOH)/IOH 计算得出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    正如克莱门斯指出的、输出阻抗 可以使用数据表中提供的电气特性进行估算。 数据表中还显示了提供给电流负载的电压。 (示例:""。 不同温度下的 I/O 灌电流与输出低电压间的关系(TA):VCC = 1.65V")

    如果您有其他问题、敬请告知。

    -鲍比