This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A IIC 配置至 GPIO 输出时间

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246744/tca6416a-tca6416a-iic-configuration-to-gpio-output-time

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件:TCA6416

大家好、

我们的客户在其项目中使用 TCA6416。

我们还有一些问题:

1.您可以 帮助确认芯片从 I2C 驱动程序配置完成到实际端口输出需要多长时间?

这将帮助客户评估系统设计和顺序。

2. 其他芯片的 EN 是否可以使用输出?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这被定义为 TPV 请注意、它短于一个 I²C μ s 时钟脉冲。

    2.输出输出标准逻辑信号,可以用于其它芯片的 EN 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    正如先生们指出的、当数据写入寄存器时、在 ACK 位期间、输出将发生变化。 只要其它芯片的输入接受由我们器件输出引脚生成的 VOH/Vol、就可以使用它来控制使能输入。

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    -鲍比