This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:裕度分析-DS90UB934-Q1EVM

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247623/ds90ub954-q1evm-margin-analysis-ds90ub934-q1evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB935-Q1

您好!

我将 DS90UB934-Q1EVM-解 串器与我的  DS90UB935-Q1 (串行器)配合使用我在解串器板中获得了锁定状态和 i2c 地址。 但我在 ALP 工具中看不到边距分析选项。我正在使用 Ver.V.770010。

请告诉我如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    您能解释一下、您使用的是954还是934? 如果您使用的是934、则请使用 ALP 上的934配置文件。

    您是否已从此网站下载并安装 ALP-PROFILE-UPDATE?  https://www.ti.com/tool/ALP 这是使用裕度分析工具所必需的。

    此致!

    卢卡斯