This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:电源电压

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247481/sn65hvd73-supply-voltage

器件型号:SN65HVD73
主题中讨论的其他器件:THVD1424

SN65HVD7x 电源电压使用2.5V。

我们使用 vcc2.5v、可以正常工作。 我想知道在2.5V 电源上使用它的风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最小电源电压为3V。在较低电压下、无法保证正常运行。

    有些 RS-485收发器具有集成电平转换器、用于传输 THVD1424等逻辑信号、但它们仍需要3.3V 电源来生成总线电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、该器件的额定工作电压最低为3V。在 VCC 仅为2.5V 时、它可能无法读取逻辑电平或正常工作。

    请与我们联系、以了解其他信息。

    扎赫