This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:规格检查

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247329/ds160pr810-spec-check

器件型号:DS160PR810

您好

1、使用 DS160PR810NJX 中继器时遇到连线不顺的问题。 当平衡线路进入 IC 时、P 和 N 刚刚反转。请帮助确认中继器的 P 和 N 是否可以交换?

2、如何使用 SMBus/I2C 寄存器控制接口? 因为无法下载文件 DS160PR810编程指南(SNLU268)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1)。 对于 PCIe 应用、应可以反转高速 P&N。

    2)。 请访问以下链接并请求访问 DS160PR810编程指南。 请首先在 TI.com 上注册使用您的公司电子邮件地址。 然后使用此电子邮件地址填写下面链接中的表格:

    https://www.ti.com/lit/mo/snlm143/snlm143.pdf?ts=1672337678818

    此致、Nasser