This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO1100:时钟器件建议

Guru**** 2868790 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO1100, CDCE6214, LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247122/xio1100-clock-part-suggestion

器件型号:XIO1100
主题中讨论的其他器件: LMK6H

您好!

因为我们在设计中使用了这个 XIO1100 PCIe express PHY。 REFCLK+和 REFCLK-的数据表中提到它们提供时钟源、我是否需要提供外部时钟发生器或振荡器?

如果是、请为差分100MHz 和信号端125MHz 的配置建议时钟发生器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandhini:

    是的、XIO1100需要外部 REFCLK。 我将请一位同事就该参考时钟的推荐器件发表意见。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandhini:  
    如果您需要多个时钟或需要同时生成100MHz 和125 MHz、CDCE6214是我们的 PCIe 第1代到第6代明星器件时钟发生器。  

    如果您只需要一个参考时钟、 LMK6H 将满足您的需求。 LMK6H 是一款具有出色抖动性能的100MHz BAW 振荡器。  

    此致、  

    维森特