This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:SN65HVD3088ENSR 的引脚分配

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246971/sn65hvd3088e-pin-assign-of-sn65hvd3088ensr

器件型号:SN65HVD3088E

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN65HVD3088ENSR 并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据数据表 P.5 Fugure5-2、它是引脚分配图。

然而、A、B、Z、和 Y 引脚分配被显示、并且它是全双工。

...

对于半双工、我认为只分配了 A 和 B 引脚。

您能告诉我确切的引脚分配吗?

例如、

A (12)和 B (11)为 NC

Z (10)和 Y (9)是 NC

其他

——

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    NSR 封装当前有一个印刷错误-我们目前正在批准数据表更新。

    引脚11和12 (A 和 B、如现在所列)未接电气连接。

    引脚9和10 (Y 和 Z)充当标准半双工器件(SO 输入和输出)。 它不是全双工的;在第一个 NSR 软件包更新中发布了一个错误通信。

    此致!

    帕克·道德森

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    我了解。

    SN65HVD3088NSR 是半双工的、9引脚(Y)和10引脚(Z)用作输入和输出。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市