This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:DS90C387有新一代产品?

Guru**** 2973700 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B-Q1, DS90C387, DS90C189-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245875/ds90c387-ds90c387-have-new-generation-of-product

器件型号:DS90C387
主题中讨论的其他器件: DS90C189-Q1、SN65LVDS93B-Q1

大家好、

DS90C387的功能还不够、有没有新一代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    您能否更具体地说明 DS90C387中哪些功能不足?

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    需要一个可满足 TA -40度至85度以上要求的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    我们没有 DS90C387功能相同但可满足-40至85C 温度范围的器件、但我们可能有类似的替代产品、具体取决于 您的用例。

    您是否特别需要48引脚输入来实现双 LVDS 输出(双24位颜色模式)? 或者您是否在24位颜色模式(24个输入到双 LVDS 输出)下使用 DS90C387?

    如果您使用24位颜色模式、那么像 DS90C189-Q1这样的器件将是合适的替代方案、因为它可以通过24位输入转换为双 LVDS 输出来支持更高的温度和范围以及类似的 PCLK 速率。  

    如果您使用双24位颜色模式、那么组合两个器件是否可行? 例如、2x SN65LVDS93B-Q1?

    此致、

    凯西