This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:用于监控我们的 PHY's RX/TX 状态或者我们是否有其他方法验证我们的 PHY 正常工作的寄存器

Guru**** 2880170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247246/dp83848j-registers-to-monitor-our-phy-s-rx-tx-status-or-if-we-have-other-methods-to-verify-our-phy-is-working-normally

器件型号:DP83848J

大家好、

您能帮忙检查一下 是否有寄存器来 监控 PHY 的 RX/TX 状态、或者我们是否有其他方法来验证 PHY 是否 正常工作?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    您可以在寄存器0x10中检查链路状态和速度。 所有接收错误显示在寄存器0x15中。 我认为这应该足以显示 PHY 的正常运行。 如果发生数据包传输、PHY 将正常运行。

    谢谢。

    大卫