This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:"最大等效串联电阻和 quot;应用手册 SNLA290

Guru**** 2800775 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247185/dp83848i-maximum-equivalent-series-resistance-in-app-note-snla290

器件型号:DP83848I

您好

我正在使用 DP83848I 设计以太网电路、并已找到您的应用手册 SNLA290。
我对 SNLA290摘要中的"最大等效串联电阻:≤50Ohm"这一表述有两个问题。
[1]使用"≤50欧姆"的原因是什么? 晶振销售商验证了 RNEG 与100 Ω 晶振的裕度。 有什么问题吗?
[2]它不依赖于"串联电阻 Rs"吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    建议使用 ESR≤50 Ω 来满足 |RNEG |≥5 * ESR 要求。 如果晶振供应商已经允许使用100欧姆的晶振、这是可以的。 如等式(2)所示、ESR 不受 Rs 影响。

    谢谢。

    大卫