This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:无法接收数据

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247105/dp83822if-can-not-receive-data

器件型号:DP83822IF

尊敬的

   我们有一个项目在网卡运行一段时间后无法接收数据。 主控制器是 RK3288、PHY 芯片是 DP83822IFRHBT、问题是 ifconfig RX 字节数量没有增加、网络收到了异常、但能够发送网络数据包、 接收到异常时、Ping 其他器件可以使用 Wireshark 来捕获网络上的 Ping ICMP 数据包。 附录是我们网络正常和异常网络 PHY 寄存器值的记录,我希望能帮助大家分析网络异常 PHY 寄存器值是否正常,网卡是否是由 PHY 芯片造成的。

  附件显示 关于 phy reg,任何建议?提前感谢~

e2e.ti.com/.../phyreg.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您能否说明一下、ping 在多个器件之间是否正常工作? 如果是、则没有问题。 如果 Ping 成功、则会正确进行数据包传输。 "它 能够发送网络数据包"这句话是什么意思? 请发送任何相关的屏幕截图。

    谢谢。

    大卫