This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:是否可能有回馈社会?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246826/ds25br440-backfeeding-possibility

器件型号:DS25BR440

大家好、

 我希望您发展顺利! 我想问一下 DS25BR440的情况、如果其驱动的负载在其输入侧之前通电、是否有可能反馈通过该缓冲器?  我想知道 DS25BR440是否可用于在首先为负载供电的情况下防止向输入泄漏。

如果您可以解释器件是如何实现或不能实现这一点、我将非常感谢。

谢谢!

P·鲁宾斯泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    为了防止在电源先通电时发生泄漏、建议对输入信号进行交流耦合。 直流耦合可能会在器件周围正向偏置输入 ESD 保护环。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:  

    这是否意味着当 首先为负载供电时、器件会有泄漏?

    此致、

    菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当我们进行直流耦合时、您的理解是正确的。  

    此致、Nasser