This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:用于仿真的眼罩

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247388/ds250df410-eye-mask-for-simulation

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF230

大家好、

我们使用 DS250DF410和 DS250DF230重定时器在板上执行 SI 仿真。 对于这些模型、我们找不到眼罩。 您能告诉我关于这些重定时器接收端推荐的眼罩吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jom。

    重定时器 RX 没有严格的眼图模板、不过值得注意数据表中的抖动容差规格。

    我们观察到、如果内部重定时器眼图监视器报告的 HEO 和200mVpp VEO 至少为0.4UI、则 BER 通常较佳。  请注意、该内部眼图监视器在重定时器的 CTLE 和 DFE 阶段之后进行测量、因此这与接收器输入与重定时器相比较。

    您是否能够为这些器件使用 IBIS-AMI 模型以执行 SI 仿真? 您可以 通过产品页面上的链接申请这些模型。

    谢谢。

    德鲁