This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E、RBIAS 值

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246735/dp83826e-dp83826e-rbias-value

器件型号:DP83826E

RBIAS 的计算结果为6k49,1%。
允许使用哪些容差?
6k5在1%和100ppm 下是否正常?
温度范围-40…+80°C 结果:6.39k…… 6.61k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    让我向团队核实这一点。 明天回来与您联系。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    在器件的整个温度范围内、Rbias 电阻应保持在6k49的1%以内。

    谢谢。

    大卫