This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:退出 LTSSM 接收器检测状态的方法

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245435/ds160pr410-way-to-get-out-of-ltssm-receiver-detection-state

器件型号:DS160PR410

您好!

如果 RXDET 处于 L3状态、那么在 DS160PR410之后连接的接收器件上没有端接电阻器的情况下、DS160PR410能否退出 LTSSM 的接收器检测状态? 我指的是 DS160PR410数据表的表3。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    在 RX 检测之外、DS160PR410不参与链路训练过程。 如果 DS160PR410的 RXDET 设置为 L3 (始终为50 Ω)、DS160PR410的接收器将始终显示为一个50 Ω 终端至与其连接的发送器。 因此、如果在始终为50欧姆端接的这种状态下向 DS160PR410的发送器提供信号、它将使其通过其发送器(以及 CTLE 等)。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    请允许我澄清一下您的反馈。

    了解在 L3状态下、根复合体(发送器)将 DS160PR410检测为接收器是否正确?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    在 L3状态下、根复合体发送器将看到来自 DS160PR410接收器的端接、因为该模式会将 DS160PR410接收器端接设置为始终50欧姆。

    此致!
    大卫