This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:信号完整性测量

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246848/ds160pr412-signal-integrity-measurement

器件型号:DS160PR412

您好!

我们已将 PCB 送往合规性实验室、对我们产品上的 PCIe 4.0 x16进行信号完整性测量。 该实验室报告称、它们无法测量 Rx 信号、因为"测量期间没有 Rx 检测"。  此问题仅在带有此转接驱动器的通道上发生。 然后可以在没有它的通道上成功测量。 该器件是否存在合规性模式、或者 PCIe 4.0信号完整性测试是如何运行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciaran:

    用于此测量的示波器通常在此数据速率下使用100欧姆端接电阻。 请建议您的实验室进行此测量、他们应确保示波器具有100欧姆的输入终端。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    它们仅在使用转接驱动器的通道上进行此测量时出现问题。 我认为这样的范围设置总是用于测量 PCIe。。。 或者、您是否出于某种原因认为这是特定于转接驱动器的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciaran:

    除非在 TX 上检测到终端、否则器件不会开启其 RX 终端。 范围应该提供这种终止。  客户范围可能具有高阻抗、这就是它在不使用转接驱动器的情况下工作的原因。 或者 SEL 引脚未正确设置(有关详细信息、请注意数据表)。

    转接驱动器可以通过两种方式开启其 RX 终端:

    1)。 TX 上看到100欧姆。 我们定期执行此测试、并且高速示波器具有100欧姆端接电阻、

    2)。 或者、我们可以使用 RX 检测引脚或寄存器来禁用 PCIe RX 检测、并强制转接驱动器开启其 RX 终端。 有关 RX_DET 引脚设置、请参阅数据表。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    实验室会认为它们已正确端接。 他们表示、如果不终止示波器、就无法测量 TX 信号。

    大家提到的另一个选项是、我们已根据建议将 RX_DET 设置为 L3/float。 我们已将 PD 连接到1k GND。 将 RX-DET 设置为 L0以使其始终端接是否有任何缺点? 我知道这不是 PCIe 的推荐设置、但我不清楚它是否会在未来导致任何问题、例如我们是否始终这么做、而不仅仅是在实验中这样做

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciaran:

    如果我们如您所述强制进行 RX 检测、则可能会导致与某些端点的互操作性问题。 只要它适用于您正在使用的终点。 这应该没问题。

    此致、Nasser