This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2:DS90LVRA2 -订购器件型号

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248002/ds90lvra2-ds90lvra2---ordering-part-number

器件型号:DS90LVRA2

您好!

组件名称为 DS90LVRA2,但订购部件号为 D9LVRA2DEMR 或 D9LVRA2DEMT。

在 DS 中、 订购器件型号发生了变化。

DS90后来成为 D9。

在数据表中是否有错误?

请。 说明。

我不能在没有解释的情况下将零件插入库。

此致

泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev:

    很抱歉与可订购器件型号混淆。 器件名为 DS90LVRA2、但由于我们对可订购器件型号存在字符限制、我们需要删除 DS90上的"S"和"0"。 数据表上没有这种错误。

    下面列出了可订购的器件型号:  

    此致、

    约什