This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1的使用

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, PMP30338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248129/tusb216-q1-uses-of-tusb216-q1

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP30338

我在汽车方面的设计、我遵循 PMP30338参考设计。  我想使用 tusb-216q1来考虑车载布线。 但是对于布线损耗、我应该将 tusb216-Q1放置在我的设计中、还是应该使用我的设计(PCB)中的组件? 或者我们需要它吗?

Otomotiv için tasarım yapıyorum ó n, PMP30338 referans tasarımını takip ediyorum. Araç içi kablolamayı düşünerek tusb-216q1 kullanmayı düşünüyorum。 Ancak kablolama kayıpları için tasarımımda tusb216-q1'i konumlandırmalı mıyım yoksa tasarımımın dışında mı kullanmalıyım?
tasarım
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan:

    要放置我们的 TUSB216-Q1转接驱动器、我们通常建议将转接驱动器放置在靠近带有主机器件的 PCB 连接器的位置。

    如果在将其放置在此处后、信号质量仍然不够强、则可以将另一个转接驱动器放置在连接器的另一侧、因为连接器加上电路板之间的距离会增加更多的插入损耗和抖动。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安