This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:工作温度

Guru**** 2887450 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244840/tusb322i-working-temperature

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB322

TUSB322I℃,表显示工业温度为-40~85 ̊ C

 

在我的用例中、℃外壳内部电路板上芯片的高工作温度可以为95°C。

 

TUSB322I 的 Tj 要求是什么?  如果我们确保计算得出的 Tj 在℃范围内、它在95 ̊ C 的工作温度下是否能够正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温迪:

      我们不提供 Tj、因为它依赖于真实的系统。  但是、您可以根据 TI.com 上 SPRA953C 文档中的 msold 进行估算。

    如果你可以控制 Tj ,那么它应该是可以的。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB322I 的 Tj 要求最大值与计算 Tj 的值进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 是70ua、Vcc 是5V。 功率是0.35mW。  

    tj=85 +170x0.35/100=91C。 还不错

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率为0.35mW,RθJA =169.3°C/W,  Tj=85 +170x0.35/1000=85.06°C。  

    在℃  °温度下 Tj = 95+0.35*170/1000 = 95.06,C   ℃在95 环境温度下的最大 Tj 要求是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、在 ℃̊ C  的高环境温度下、 USB 端口始终
    未连接时、TUSB322  处于未连接模式、甚至可被下拉至复位状态。   在本例中、TUSB322是否可以正常工作且 Tj 可以保持在安全范围内?

     ℃,℃的最大 Tj 要求为91 μ s 计算得出的 TJ 95.6 μ s 是不可接受的、那么 TUSB322在95℃μ s 环境温度下工作会带来什么糟糕的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在多高的温度下开始发生故障?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板在设计中、未准备好进行测试。 我们想选择 USB PHY TUSB322、但工作温度是个问题。  您能帮助我们找到 TUSB322的最大 Tj 要求以确保其在高温下正常工作吗?   然后、我们可以看看是否 有机会 在将来的测试中、在95℃的工作温度下尝试将 Tj 保持在所需范围内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来确认一下。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mA Tj 为105°C。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~Tj ℃为-40℃?105 μ s、   ℃TUSB322I 可以在 Tj = 105 μ s 时长时间正常工作、还是只能通过105 Tj 承受几秒钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该在 Tj =105C 时长时间有效。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB322 VDD 为5V、数据表指出开漏 INT_N 引脚应上拉至 VDD。 但 SOC 接收 INT_N 引脚为 3.3V/1.8V GPIO。 是否可以 将 INT_N 引脚上拉至3.3V/1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INT_N 可以上拉至任何外部电压。 但 e 建议上拉至 VDD、以避免在 VDD 关闭但 INT_N 仍处于高电平时进行电流驱动。

    最佳

    布赖恩