This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:LP5907是否可用于 Vcc?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247625/tusb211-can-lp5907-be-used-for-the-vcc

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:LP5907

大家好、

LP5907用于下面的 EVM、但我不确定 LP5907是否能满足 Vcc 斜坡时间(最小0.2ms、最小100ms)。 您能否确认是否  可以使用 LP5907?

https://www.ti.com/jp/lit/ug/sllu246/sllu246.pdf?ts=1689151408848&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FUSB-REDRIVER-EVM

如果没有、您能告诉 LDO 建议吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    如果这是伏特。  您在帖子中链接的 TUSB211 EVM 上使用的稳压器、那么是的、此器件应该可以正常工作。 您只需要确保在启用 TUSB211之前器件的输出至少为3V。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    在电压方面、您是说  如果在 LDO 输出至少3V 后启用 TSBU211、那么 LDO 是否不必满足 Vcc 斜坡时间?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    是的、正确。 在加电斜坡达到稳定的3V 之前、不应启用 TUSB211。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    Ryan。