This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810-RSC-EVM 支持问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247933/ds320pr810-rsc-evm-supporting-question

主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

此转接驱动器卡是否使用"SIGCONARCHITECT"软件支持在每个通道上进行独立的 CTLE/增益调优?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahong:

    可以、使用 SigCon Architect 支持这一点。 我相信我们也会在离线状态下跟进您的问题、因此我现在将从我们这边标记为已解决。

    此致!
    大卫