This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TG720R-Q1:SGMII 眼图测量为何失真?

Guru**** 2797505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247949/faq-dp83tg720r-q1-why-is-my-sgmii-eye-measurement-distorted

器件型号:DP83TG720R-Q1

SGMII 信号是高频低压差分信号。 布局设计和测量都需要准确才能实现良好的眼图捕捉。

通用电路板设计指南:

常用测量指南:

  • 高阻抗差分探头
  • 探测靠近接收器引脚的信号(如果可能、在接收器引脚处)
  • ~4GHz 或更高带宽的示波器

 

如果满足上述准则并且 SGMII 发送器符合规范、则 PHY 输入端的眼图应有利于 PHY 正常运行而不会出现数据包错误。

 

但是、即使有时没有满足数据包错误+电路板/测量指南、SGMII 眼图也会看起来失真。 以下内容可能解释了眼图测量的失真、但仍然没有数据错误。

 

封装的影响:眼图@引脚与硅芯片间的关系

在引脚和裸片之间、将存在一些寄生电容(C)、寄生电感(L)和一些电阻(R)。 有关这些寄生效应的更多信息、请参阅以下应用手册: ti.com/lit/an/snoa405a/snoa405a.pdf。

图1. 封装寄生效应方框图。

 

在引脚探测到的信号将由于键合线和相关寄生效应而产生反射、而芯片仍然可以看到干净的眼图、因此不会出现数据包错误。

                  图2. 封装中的 SGMII 眼图图图图                          3。 芯片上的 SGMII 眼图

 

在本示例中、我们使用了 DP83TG720S 作为 DUT 、R = 0.1欧姆、C = 3.2pF、L = 3.2nH。

模拟设置如下图所示。[1] 要了解如何设置类似的模拟,请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/snlu313/snlu313.pdf

图4. ADS 中的 DP82TG720S SGMII IBIS 眼图仿真设置。

客户可以将以下眼图安装在测量的眼图中、如果它通过了屏蔽、则可以认为信号通过了要求(因为硅片看到的实际眼图张开度甚至比在引脚上测量的眼图更好)

 

图5. 这是数据表中的 DP83TG720S SGMII 掩码要求。

 

[1] 请注意,这些是用理想的传输线建模的,如果将它们替换为从 PCB 提取的参数文件,模拟眼图将更加准确。