This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 合规性测试失败

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247215/dp83867e-dp83867e-compliance-test-fail

器件型号:DP83867E

您好、专家!

我的板上有两个 DP83867、设计几乎相同。  

对于合规性测试、一个端口通过、但另一个端口失败。

失败项包括 模板点 D 和 峰点 D。

随附测试数据、您能向我们提供建议吗?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Willson:

    从你们分享的报告中,我看到结果微不足道。 模板 D 测试看起来可以通过调整掩模来通过。 请将遮罩向上和向右移动、让我知道它是否通过。

    由于结果微不足道、因此功能和吞吐量也不会有预期的变化。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    根据您的建议、将遮罩上移和右移是意味着调整 DP83867寄存器吗?

    您能否提供有关如何移动遮罩的更多详细信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Willson:

    示波器会将掩码拟合到曲线。 它似乎没有很好地拟合(如果灰色遮罩移到右侧、看起来曲线会通过)。 请在示波器上查找用于调整遮罩的选项。 或者再次运行测试、此时示波器可能能更好地适应屏蔽。

    谢谢。

    大卫