This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM SGMII 是否符合 Cisco 标准?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR, DP83869HM, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242254/dp83869hm-does-the-dp83869hm-sgmii-comply-with-the-cisco-standard

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83867CS、DP83867CR 、DP83869

团队成员

DP83869HM 的 SGMII 标准是什么?
DP83869HM 是否符合思科 SGMII 标准?

DP83867CS 似乎符合思科 SGMII 标准。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DP83869HM 支持 SGMII。 但是、 DP83867CR 不支持 SGMII。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    我知道 DP83869HM 支持 SGMII。
    请告诉我它是否符合思科 SGMII 的电气标准(VO、VI)。
    此外、我知道 DP83867CS 不支持 SGMII、但数据表中显示支持 SGMII。

    SNLS504D–2015年10月–2022年11月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    是的、我们对此表示支持。 此外、我犯了一个错误、误读了器件编号、DP83867CS 确实支持 SGMII。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    以下问题尚未回答。
    请回答这些问题。

    问题
    DP83869HM 是否符合作为 SGMII 电气标准(VO、VI)的思科标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    是的、我们对此表示支持。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是来自 DP83869HM 数据表的摘录。
    红色框 SFP (1000Base-X/100Base-FX)是否显示了电气标准?

    DP83867的 SGMII 输入标准如所示
    e2e.ti.com/.../dp83867is-dp83867is-dp83867is-sgmii-dc-specification

    问题
    DP83869HM 的 SGMII 的输入标准是否与 DP83867的输入标准相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您发布的图像显示了正确的输入 SGMII 规格。 对于 DP83869、最小输入 SGMII VOD 阈值(差分-峰值)为100mV、与 DP83867类似。

    您可以对867和869使用相同的 SGMII UI 规格、如您所链接文章中的图像所示:

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa。

    我知道 DP83869和 DP83867具有相同的 SGMII 标准。
    我还要确认 DP83869的 SGMII 输出侧的电气标准。

    问题
    以下是 DP83869 SGMII 输出侧的正确电气标准吗?e2e.ti.com/.../dp83867is-dp83867is-dp83867is-sgmii-dc-specification

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    可以。 需要重点关注的重要 SGMII 规格是眼睛的六边形。 只要您的眼睛不与六边形相交、 信号就有效。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melissa。
    基于以上答案、我想确认以下几点。
    差分输出电压(A 点)为以下值
    ★150mV (差分)(最小值)
    差分输入电压(B 点)为以下值
    ★200mV (±100mV)(最小值)
     
    问题1
    如果 DP83869HM 彼此面对使用、是否不能因为输出电压低于输入电压而使用?
    问题2:
    100mV (±50mV)差动对于 B 点的最小值是否正确?
    问题3
    您尚未回答第一个问题。 我又问了一遍。
    DP83869HM 是否符合思科 SGMII 标准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 美国办事处7月4日至4月23日假期关闭。 Melissa 将于7月5日23日返回后作出回应。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    问题1
    如果 DP83869HM 彼此面对使用、是否不能因为输出电压低于输入电压而使用?
    [/报价]

    您可以在 SGMII 侧将两个 DP83869HM 相互连接。 从输出到输入存在一定的衰减、这就是两种规格存在差异的原因。  

    问题3
    您尚未回答第一个问题。 我又问了一遍。
    DP83869HM 是否符合思科 SGMII 标准?
    [/报价]

    可以、正如我在上面的主题中提到的、DP83869确实支持该标准。

    问题2:
    100mV (±50mV)差动对于 B 点的最小值是否正确?
    [/报价]

    可以。

    此致、

    梅利萨

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa。
    我已经通读了这些答案、哪一个更准确?
    问题。
    接收到的最小差分电压是否为±50mV? 或±100mV 时移除?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    眼图描绘了最小电压差- 100mV。 但实际的最小值和最大值为-50和+50。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa。 我同意 SGMII 的最低输入电压。
    我们建议 DP83869HM 的数据表将输入电压定义为
    ・1000BASE-X/100Base-FX (SFP_MSA)
    ・SGMII (思科标准)
    我希望您分别编写每项内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您的反馈。

    此致、

    梅利萨