This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:请提供有关用于显示面板 Sharp LS315M7JX01的 SN65DSI86-Q1配置的帮助

Guru**** 2521580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239767/sn65dsi86-q1-please-help-with-configuration-of-sn65dsi86-q1-for-display-panel-sharp-ls315m7jx01

器件型号:SN65DSI86-Q1

请您帮助我们配置用于显示面板 Sharp LS315M7JX01的 SN65DSI86-Q1。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

     如需配置 DSI86-Q1寄存器、请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers。您可以使用给定的电子表格根据面板 EDID 信息生成寄存器编程值。

    另请参考编程指南: https://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf 和以下硬件实施指南: https://www.ti.com/lit/an/slla343/slla343.pdf 、以获得更多信息。

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    请我将原理图发送给您。 您能检查一下吗? 获取面板上的图像是一个大问题。 当我们尝试设置任何内容时、我们在屏幕上看不到任何内容。 AUX 通信出现问题。 错误中存在 SoM 错误 registers.e2e.ti.com/.../EM8310_5F00_V0SCH.PDF

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您是否也能提供寄存器转储? 对于 AUX 通信问题、某些 DP 接收端需要源极检测上拉或下拉电阻、因此可能需要在 AUXP/N 引脚上添加电阻。

    最好的,Allison  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison

    这是注册 dump.e2e.ti.com/.../2656.Script_5F00_ASSR.txt

    关于 AUX 引脚、但我在数据表和本论坛的某个主题中读到过、如果我们使用 eDP、就不需要拉电阻器。 因为该显示是 eDP 接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AUX 上的上拉/下拉对于 eDP 是可选的、但确实取决于 eDP 供应商的要求。 eDP 供应商是否要求 AUX 具有上拉/下拉功能? 或者您能否尝试在 AUXP 上为 GND 添加100k 下拉电阻、在 AUXN 上为3.3V 上添加100k 上拉电阻、看看您是否能够获得 AUX 通信?

    谢谢

    大卫