This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:TLIN14315RGYRQ1

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431-Q1, TLIN1431EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247901/tlin1431-q1-tlin14315rgyrq1

器件型号:TLIN1431-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN1431EVM

在引脚模式下、HSS 引脚由 HSSC 引脚控制。 数据表未指定 HSSC =高电平或低电平以开启  HSS 引脚 输出。 以下描述是否表明 HSSC = LOW 将打开 HSS 引脚输出、默认配置为 HSS 输出、因为 HSSC 引脚上有350k 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、您好!

    在引脚模式下、HSS 引脚在待机模式、正常模式和快速模式下默认打开。 它具有内置电流保护、这样、在汲取过多电流时、此引脚停止输出。 发生这种情况时、可通过 HSSC 引脚上的下降沿重新启用该引脚。 希望这对您有所帮助!

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、您好!

    Zach 正确。 此外、要清楚的是、HSSC 引脚是正逻辑器件、但是您在上面包含的截图和 Zach 的答案中提到的一点是、由于故障、高侧开关将保持禁用状态、直到您将 HSSC 转换为低电平。 基本上、这是高侧开关的复位。 这就是说、一旦 HSSC 的负边沿消除了故障、您就可以在 HSSC 上重新应用逻辑高电平、以重新启用 HSS。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zach!

    我知道 HSSC 引脚上的下降沿会重新启用 HSS 输出。 这用于从故障关闭恢复到开启。 我真正要确认的是、对于正常操作、我们应该保持 HSSC =高电平或低电平、以使 HSS 始终打开、因为要使其保持高电平或低电平、软件就会如何控制该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny!

    您的意思是、一旦 HSS 打开、我们就可以使 HSSC 保持高电平或低电平、这样无关紧要、它会保持开启状态、直到发生故障事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、

    是的、正确、HSSC 为高电平将使 HSS 输出保持打开状态、避免出现故障。 将 HSSC 硬绑定为高电平的风险在于、当处于引脚控制模式时、您会失去使用 HSSC 来清除故障的能力。 如果您将此引脚保持为软件控制(正如其听起来的那样)、那么默认 HSSC 高电平会使 HSS 输出保持开启状态、前提是 HSS 上不存在欠压/过流情况。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny!

    你们能否通过演示来试用一下、看看你们身边会发生什么情况? 您也可以向我提供一个 EVM 演示板、我将亲自试用。

    以下测试:

    测试1:上电时将 HSSC 连接到逻辑高电平、会发生什么情况? (注意:它将根据您的上述输入打开 HSS 输出)

    测试2:在通电时将 HSSC 连接到逻辑低电平、会发生什么情况? (注意:HSS 不会打开? 我对此有所怀疑、因为您的方框图在该引脚上显示350k 下拉电阻)

    test3:如果 test1成功开启 HSS。 然后、在正常运行期间、HSS 通常打开、对 HSSC 施加一个高电平电压并保持、这会发生什么情况? (注意:它将根据您的上述输入保持开启、但我怀疑、我是低电平电压会保持开启)

    测试4:如果测试1未能 使 HSS 打开。 然后、对 HSSC 应用高水平并保持、会发生什么情况?  

    Test5:如果 test1成功开启 HSS。 然后、在正常运行期间、HSS 通常打开、 对 HSSC 施加一个低电平电压、并保持、这会发生什么情况? (注意:它将根据您的上述输入保持开启、但我怀疑、我是低电平电压会保持开启)

    测试6:如果测试1 未能 使 HSS 打开。 然后、 对 HSSC 应用低级别并保持、会发生什么情况?  

    测试7:在测试2完成后、从测试3重复测试6。

    谢谢。

    林恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、

    此处的问题基本上是 HSSC 是正逻辑控制引脚还是负逻辑控制引脚。 像 HSSC 这样的正逻辑控制输入意味着输入高电平信号会被解释为导通状态。

    当 HSSC 为高电平时、HSS 打开。 当 HSSC 为低电平时、HSS 关闭。

    当器件处于重启、睡眠或失效防护模式时、无论 HSSC 处于何种状态、HSS 始终关闭。

    Unknown 说:
    HSS 不能打开? 我对此持怀疑态度、因为您的方框图在此引脚上显示350k 下拉电阻[/引号]

    该引脚上有一个下拉电阻器、用于在 HSSC 悬空时禁用 HSS。 与很多控制输入引脚的情况一样、这是 HSSC 被断开时的首选默认状态。 例如、您会注意到 EN 和 DIV_ON 也具有下拉电阻、而负逻辑 nRST 引脚具有内部上拉电阻。

    以下是运行时的测试结果:

    1. 条件:HSSC =高电平、Mode =正常/待机
      结果:HSS =打开
    2. 条件:HSSC =低电平、Mode =正常/待机
      结果:HSS =关闭
    3. 条件:与上面的#1相同(无变化)
      结果:HSS =打开
    4. 条件:与上面的1号和3号相同(无变化)
      结果:HSS =打开
    5. 条件:HSSC =高电平→低电平、Mode =正常
      结果:HSS = ON→OFF
    6. 条件:与上面的2号(和5号)相同
      结果:HSS =关闭

    如果您想查看 TLIN1431-Q1的产品文件夹、可以使用我们的 TLIN1431EVM 测试 TLIN1431-Q1。

    此致!

    丹尼