This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3227:TRS32927的热降额

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248533/trs3227-trs3227-s-thermal-derating

器件型号:TRS3227

大家好!

 RS-232收发器 IC 是否存在热降额曲线?

我想知道 TRS327的热降额。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、福永生、

    因此、我们不直接指定相关规格-但当我们包含类似特性时、则只是从最高结温推导得出(此器件不明确说明最大结温-但其150°C 的最高贮存温度将是最高结温)  热环境阻抗与结点阻抗之间的关系。 需要记住的一点是、该曲线基于以下假设:环境到结的热阻抗与我们在数据表中的规格完全相同、但事实并非如此、因为该值可能会根据实际系统实施情况发生很大变化。 有关此参数及其如何在系统中变化的更多信息、请参阅此处的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1689348837686 

    带表格:

    单独的图形:

    此致!

    帕克·道德森