This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:热数据请求

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231714/max3232e-thermal-data-request

器件型号:MAX3232E

大家好、
请提供以下热详细信息

  • 建议的运行结温范围
  • 允许的最大外壳温度限值(°C)
  • 结至外壳(底部)热阻(°C/W)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    1.建议 工作结温范围-无记录 规格。 保持结温< 150C -请勿使器件运行超出建议中所列的环境温度 运行(取决于器件后缀所使用的温度范围- C 为0°C 至70°C、I 为-40°C 至85°C -根据精确度、C 和 I 器件的结温不得分别低于0°C 和-40°C。 工作温度范围(任何功率都会将温度升高到超出环境温度范围、因此不建议在正常工作时低于这些限值)

    2. Tc 最大值:这是特定于应用的-我们不能告诉您;数据表中提供的热性能信息以及系统的测试将决定这一点。 请注意、热阻抗受系统参数影响、因此这些值在使用中会因周围的系统而发生变化。

    3.结至外壳(底部)-由于这些器件没有底部散热焊盘、因此未指定此规格-此规格仅针对在 IC 底部具有散热焊盘的器件而指定。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、
    感谢您提供的信息
    请提供 Max3232E 的功耗/功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    此器件上不会直接达到功耗规格。  

    典型功耗(空载;VCC = 3.3V 至5V) 将基于 ICC 电流-在前述测试条件下、该电流介于300uA 和1mA 之间-因此在5V 且无负载时的典型值为1.5mW、可能高达5mW -如果您使用3.3V 电源、则最大无负载功率 为3.3mW。 由于输出电流来自 VCC、因此增加额外负载将增加功耗。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、
    您能告诉驱动器在处理负载时可以提供的最大电流值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Priyadharshini:

    该器件具有有限的短路保护功能、因此在短路情况下器件输出的最大电流为+/-60mA、但通常上限为+/-35mA。

    在正常运行条件下、最小负载应不少于3K、其最小 VOUT 为5V、因此在最坏情况下的最大电流、但在额定运行条件下、典型值约为5/3K -> 1.67mA。  在正常运行情况下、您很可能不应该从器件中汲取更多的电量。 话虽如此-我们确实在数据表中提供了电压与输出电流的关系图、该图展示了典型器件的电流输出。  

    对于 VOH (输出高电平)、我们似乎将输出电流钳制在13mA 到14mA 左右、VOL 约为15mA。 然而、为了保持与 RS-232兼容、VOH 和 VOL 的大小需要为5V 或更大、以便实际的电流小于5mA -但在 RS-232总线设计下、您实际上不应该看到大于2mA。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、
    感谢您提供的信息、
    您能否建议与此器件配合使用的电源稳压器的推荐开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    如果可能、最好在开关稳压器之后放置 LDO 来清理信号-这对于每个系统来说并不实用;但理想情况下、这将获得最干净的功率信号。  

    所说内容

    我们没有具体建议 、因为我们通常假设  VCC 电压将以5V +/-10%或3.3V +/-10%的电压工作、因此纹 波电压比开关频率更重要、我们假设稳压器输出大容量电容和旁路电容将纹波减少到 在建议的操作范围内。  

    只要电源+输出滤波能够:

    1.提供低纹波电压(在整个周期内保持在5V 或3.3V 的10%以内)  

    2.提供足够的电流来运行器件(大多数开关模式电源在这里不会有大问题-但检查一下很重要)

    那么它可能会起作用-信号越清晰越好、但实际上选择的电源更多的是基于您从电源树自身的需求。 即、较慢的开关稳压器使用较大的无源器件、但发射问题通常较少、其中较快的开关稳压器由于无源器件较小而较小、但由于有害发射的风险较高、布局变得更加重要。  

    此致!

    帕克·道德森