This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:集线器功率共享不符合 USB IF

Guru**** 2903070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248542/tusb8020b-q1-hub-power-sharing-can-not-meet-usb-if

器件型号:TUSB8020B-Q1

团队成员

目前、我们在和客户交流大功率充电 USB 集线器的问题时、客户提到过功率共享机制不能满足 USB 的需求、如果、

并且它们会相互冲突。 请帮助确认您是否在该处遇到类似问题?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧祥:

      能否详细介绍功率共享? 您是指 下行端口的成组模式还是单个模式?

    此致  

    布赖恩