This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:电平转换

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248294/tca9800-level-translation

器件型号:TCA9800

您好!

我们已经按照 TI 技术支持团队的建议使用了 TCA9800进行伪开漏配置。

请查看上述设计、并确保 A 侧(FPGA)和 B 侧(从器件)的连接是否正确。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都好。

    (伪开漏引脚有内部上拉电阻、因此 A/B 侧是正确的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    正如 Clemens 所述、原理图中的一切正常。 A 侧有上拉电阻器、电源上有去耦电容器。 请确保 B 侧不存在外部或内部电流源。 这包括 B 侧的上拉电阻器、或者来自另一个下游器件的泄漏 ESD 单元。  

    此致、

    泰勒