This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:如何生成 PRBS 信号?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243607/ds250df230-how-to-generate-a-prbs-signal

器件型号:DS250DF230
大家好、我使用的是 DS250DF230芯片、我需要在 TX 侧生成10.31G PRBS31信号。 但是、根据《编程人员指南》(SNLU182D)对其进行调整不起作用。 因此、我想问问如何调整寄存器、以在 CH0 TX 侧生成 PRBS 信号。
在 RX 侧、没有信号输入、CAL_CLK_IN 连接到25M/30.72M。
您能为我提供一些支持吗? 谢谢你。

//设置数据速率
0x60、0xF6、0xFF
0x61、0xAA、0xFF
0x62、0xF6、0xFF
0x63、0xAA、0xFF
0x64、0xFF、0xFF、
0x09、0x04、0x04、
0x18、0x10、0x70、
0x0A、0x0C、0x0C、
0x0A、0x00、0x0C、
//启用 PRBS Generato
0x2E、0x04、0x04、
0x30、0x01、0x03、
0x1E、0x10、0x10、
0x79、0x00、0x20、
0x79、0x20、0x20
0x30、0x00、0x08、
0x30、0x08、0x08、
0xA5、0x80、0xE0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS250DF230依靠 CDR 锁定来生成 PRBS 数据。  要生成10.3125Gbps PRBS 信号、您需要一个10.3125Gbps (或子速率)信号输入。  一种方法是使用子速率时钟。  例如、您可以尝试10.3125 Gbps / 8 =  1.2890625GHz 时钟输入。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 我能这样理解吗?
    如果 RX 没有输入时钟、则无法仅使用外部"CAL_CLK_IN"时钟来生成 PRBS 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  是的、这是正确的。  用于生成 PRBS 数据的时钟取决于对接收器上信号的锁定。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。
    在 RX 端输入1.244G 信号后、我能够输出9.953G PRBS 代码。
    感谢您的解释。