This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜制接口 TX 使用磁性材料

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247738/dp83869hm-use-of-magnetics-for-copper-interface-tx

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我不清楚如何使用磁体。 使用。 它用于铜线接口。 如果假设我使用 T1/TX 接口、则我们需要磁性元件(变压器)。 请提供一些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    是的、铜缆接口需要磁性器件。  如需更多信息、请参阅数据表的第10.2.1.2.2节。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢回复,所以我们需要磁性的1000 Base T1和1000 Base Tx 接口也. 请提供一些参考资料、以便我能够更清楚地说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    第 10.2.1.2.2节列出了 DP83869的磁性要求、与速度无关。 DP83869不支持1000Base-T1。 对于1000Base-T1 PHY、请查看 DP83TG720。

    谢谢。

    大卫