This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:MDC 前导码之前的上电后稳定时间、用于寄存器访问

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248181/dp83848k-post-power-up-stabilization-time-prior-to-mdc-preamble-for-register-accesses

器件型号:DP83848K

您好!

我们正在开发一款使用 德州仪器(TI)的以太网 Phy DP83848KSQ 的商业产品。

它通过 RMII 模式与 MCU 的内部 MAC 相连、输出速率为100Mbps。

我们希望在 MDC 之前验证上电稳定时间(PHY 数据表第5.6节、T2.1.1、 pg.no11)

根据 PHY 数据表、对于 RMII 模式、最短上电后稳定和硬件配置锁存时间为84ms (PHY 数据表中的第5.6节、注1)(请参阅图片1):  

我们在 DUT 上测试了时间要求。  上电稳定后的测量值仅约为7ms - 8ms、不符合建议。 (请检查图2)  

我们想知道、对以太网性能有什么影响吗? 如果是、请分享问题。 我们如何解决该问题以满足我们的最终要求?

如果需要任何其他信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    是的、这可能会导致问题。 为避免出现问题、请根据数据表中定义等待。 当 PHY 仍在引导时、请勿尝试写入/读取任何内容。  

    此致、

    阿尔瓦罗