This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:掩码问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248320/ds160pr410-mask-issue

器件型号:DS160PR410

大家好、

DS160PR410有一些问题、

1.写寄存器的值是否等于寄存器的值和写屏蔽的值?
2.写掩码和其他写掩码的区别是0xff 和写掩码的区别?写寄存器的区别是什么?
3.所有2个 PCIe 都可以使用广播方式吗?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    1. 写入应作为读取/修改/写入操作执行(读取寄存器、修改、使用写入掩码进行写入)。 因此、该值为 REG = OLD_REG_READ |(Value 和 WRITE_MASK)
    2. 应根据每个寄存器中的可写位来确定写入掩码。 DS160PR410编程指南 对此进行了很好的概述。
    3. 特定广播操作可广播至一个 DS160PR410中的所有通道。 广播操作不能用于向位于不同 SMBus 地址的多个器件广播。 编程指南也对此进行了详细说明。

    此致!
    大卫