This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:TCA9548A-Q1相关咨询

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247967/tca9548a-q1-tca9548a-q1-related-inquiries

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

您好、TI 专家。

客户正在开发充电器底座、有一个问题要确认它是否适合使用 TCA9548A-Q1。

1.部件:TCA9548A-Q1

2.应用内容:读取同一从地址的每个数据(电池端有几个 I2C,可以分别读取数据)

3.方框图

4.查询

1) 1)对于同一地址的从器件地址、每个通道是否可以进行 I2C 通信?

2)‘读取通道1上的电池信息、请按如下所示在 B0中→1"以传输数据、然后发送和读取数据字节。 这样继续是正确的吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)对于同一地址的从器件地址,每个通道是否可以进行 I2C 通信?

    是的、这实际上是器件的预期用途。 I2C 开关/多路复用器上的每个通道都应具有具有唯一 I2C 地址的 I2C 器件。 例如、I2C 地址为0x70h 的两个 PMIC 不应在同一通道上、但可以同时存在于不同的通道中、如 CH 0和 CH1。  

    Unknown 说:
    2)若要读取通道1上的电池信息,请按如下所示将‘1"输入 B0,以→在发送和读取数据字节后 传输数据。 这样继续是否正确?

    数据表中的表2显示了如何写入 TCA9548A 以启用/禁用通道。 如果您要启用通道1并使所有其他通道保持禁用状态、您可以向 TCA9548A 写入0000 0010或0x02h、然后为其生成一个停止条件以启用该通道。 在停止条件之后、您可以与通道1上的电池进行通信。

    -鲍比