This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:LIN 信号的电平转换

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TLIN1021A-Q1, TXU0304, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246979/tlin1021a-q1-level-translation-for-lin-signals

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0202 、 TXU0101

您好!

我们 在 LIN 接口设计中使用了 TLIN1021A-Q1收发器。 我们的处理器具有1.8V、LIN 接口为5V。 请为(TXD、RXD)信号的 LIN 接口建议一个电平转换器。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要对两个 TXD/RXD 信号进行电平转换、请使用 TXU0202。 如果需要更多控制信号、请使用具有更多通道的移位器、例如 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    尊敬的 Sathya:

    TIN1021A 的 RXD 引脚是开漏输出、因此可通过外部上拉至1.8V、使该信号轨与您的 MCU 电压兼容。 TXD 信号具有2V 高电平输入阈值、因此该信号需要外部转换。 如果这样、您可能会使用与 Clemens 建议的类似单通道器件- TXU0101。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    埃里克·肖特