This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:什么情况下可应用 VILC 标准值规定?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248688/tca9517-what-condition-shold-vilc-standard-value-provision-be-applied

器件型号:TCA9517

大家好、团队成员。
我是 Katsumi。
我们的设计团队有问题。

TCA9517 :databet.https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9517.pdf

TCA9517用于 A 和 B +3.3V。

SDAB/SCLB 规格值
VIL=0.3*Vccb=0.99V (最大值)
VILC=0.4 (典型值)

另一方面、  
SDAA/SCLA 未提及 VILC。

问题1:应用 VILC 标准值规定的条件是什么?
Q2: 示例、申请时钟串行?


我在下面的下显示了数据表。

7.3 (2)端口 B 的 VIL。

7.5 SDAB、SCLB =0.4V (典型值)

9.3.3 VOL B 侧失调电压

10.2.2.2 VILC 和上拉电阻器大小

谢谢!
此致、
胜美  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517在 A 侧具有正常的 I/O、在 B 侧具有电压偏移的 I/O。VILC 技术规格仅适用于 B 侧引脚。

    2. I²C 是双向的;数据字节和 ACK 位的方向相反。 时钟延展没有什么特别之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi-San、

    克莱门斯的评论是正确的。 您还可以找到其他一些可能有助于解释的关于 VILC 的问题、但请在此处跟进您可能仍有的任何问题:

    1. TCA9517:关于 TCA9517 VLO-Vilc (参见 Bobby 对问题的回答 ②)
    2. TCA9517:SDA 和 SCL 低电平输入电压争用 B、A 呢?

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为你的小齿轮 Tnank 你. 我们的设计团队提供了丰富的信息。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关常见问题解答的相关信息。
    非常感谢。 这是非常有用的信息。