This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:POC:能够传输的绝对最大功率?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050050, TIDA-050060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248758/ds90ub953-q1-poc-abs-max-power-that-can-be-transfered

器件型号:DS90UB953-Q1

团队、
对于 FDP-Link 上的 POC、是否能够传输最大功率?
如果不知道如何确定最大绝对值是多少?

我在 TI.com 上看到了多个摄像头模块参考设计示例:
TIDA-020000TIDA-050051TIDA-050036、TIDA-050050 、TIDA-050060 TIDA-01323
我在其中一些器件中看到的最大绝对值为1.5W。
我们是否有额外的具有高功率等级的参考设计用于 POC?

提前感谢!

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查电子邮件、以作为此主题包含机密信息的回复。

    此致、

    安东尼