This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212和 HD3SS3202之间的差异

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248426/hd3ss3212-difference-between-hd3ss3212-and-hd3ss3202

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3202

您好!

在另一个 E2E 主题中、我看到两种器件的插入损耗、串扰、回波损耗和关断隔离规格不同。 但在比较 TI.com 上的器件时、发现两个器件之间的最大 IO 电压也不同。 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。 您能解释一下有什么区别吗?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的提问。

    HD3SS3202和 HD3SS3212的共模电压为0至2V。 上面的比较数据中有错误。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stanton!