This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E MSE (平均平方误差)、通过寄存器0x225

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233613/dp83826e-dp83826e-mse-mean-square-error-via-register-0x225

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、

 SNLA423说明了表3-6和3-7、即链路质量可通过寄存器0x225进行检查。 该寄存器在datashhet 中未记录。 在我的测试期间、根据表3-7、这个寄存器一直返回65535、这个似乎是错误的值。 是否由 DP83826E 报告 MSE?

注意:当我尝试根据扩展寄存器访问(3.8.2)使用程序时、返回值为0。

寄存器0x000D <-写入值0x001F
寄存器0x000E <-写入值0x225
寄存器0x000D <-写入值0x401F
寄存器0x000E ->读取值

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您可以发送您的设置的图片吗?

    还请读取寄存器0x10并告诉我该值。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    寄存器0x10的值为0x6F15。

    我的当前连接距离理想状态很远。 我使用 DP8325EVM、通过 RMII 连接连接到 STM32H7 MCU。 通过导线进行连接、这意味着阻抗匹配会相当差。 在 MDI 侧、我从 EMV 中移除了变压器、并连接了具有集成磁性元件的 RJ45连接器。 MDI 连接通过电线进行。 这意味着阻抗匹配不正确、可能会产生串扰。 但是、尽管 PHY 的连接非常"糟糕"、但以太网通信却运行得相当好、让我吃惊。

    MSE 可能是深入了解链路质量的有趣指标。 TI 告诉我、DP8325和 DP8326应该以与 MDIO 寄存器相同的方式出现。 但这种说法可能不正确、它不像 MSE 那样计算扩展寄存器的数量。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    让我看看我是否可以在实验中重现该问题。  

    除了读取 MSE 寄存器之外、还有其他问题吗? 您说吞吐量令人满意吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我简单总结一下。

    我们的初始设计是使用 KSZ8081RNA 完成的、但发现在长以太网电缆(90m-100m)处性能较差。 这就是我们尝试使用 TI PHY 的原因。 即使未正确连接 DP83825、我们也能获得比 KSZ8081RNA 更好的结果。 包含 DP83826的全新 PCB 版本目前正在制造中。 我们选择了具有 RMII 连接的 DP83826、因为它的封装比 DP83825更适合我们。 我们使用 DP83825的测试硬件的性能不是很出色、但可以接受、尤其是使用如此糟糕的基于线的 MDI 和 RMII 连接时。 我们希望通过正确设计的 PCB、性能会好很多。

    让我们讨论其他问题。 如果我们没有在 DP83826的文档中讨论多个拼写错误(我已通过其他通道报告)、我会看到 PHYSTS 寄存器(10h)多次报告了一些奇怪的值。 我在没有任何环回模式设置的情况下、SAW 将位3 (MII 环回状态)设置为1。 我还看到、有时位0 (链路状态)设置为0、但在100ms 后、重复读取再次设置为1。 但我希望寄存器0x10的这个问题与我们的 PHY 连接在某种程度上相关、我们不会在实际的 PCB 中看到它们。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您多久在寄存器0x1中看到一次奇怪的值? 您能否在发送/接收数据时共享一些寄存器转储(0x0 - 0x1F)? 我们可以寻找发生变化的位。  

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我只在0x10寄存器上看到了几次奇怪的值。 这对我来说不是什么大问题。 因为我认为这在某种程度上与 MDI 连接不佳、我目前使用的 RMII 有关。 我认为连接正确后会消失。

    在 PHY 链路接通且数据传输速率~12Mbps 时寄存器。

    reg 0x00: 0x3100
    reg 0x01: 0x786d
    reg 0x02: 0x2000
    reg 0x03: 0xa140
    reg 0x04: 0x1e1
    reg 0x05: 0x45e1
    reg 0x06: 0x5
    reg 0x07: 0x2001
    reg 0x08: 0x0
    reg 0x09: 0x0
    reg 0x0a: 0x100
    reg 0x0b: 0x0
    reg 0x0c: 0x0
    reg 0x0d: 0x0
    reg 0x0e: 0x0
    reg 0x0f: 0x0
    reg 0x10: 0x4615
    reg 0x11: 0x10b
    reg 0x12: 0x20
    reg 0x13: 0x0
    reg 0x14: 0x0
    reg 0x15: 0x0
    reg 0x16: 0x100
    reg 0x17: 0x65
    reg 0x18: 0x480
    reg 0x19: 0x8c00
    reg 0x1a: 0x0
    reg 0x1b: 0x7d
    reg 0x1c: 0x5ee
    reg 0x1d: 0x0
    reg 0x1e: 0x102
    reg 0x1f: 0x0

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    好的、是的、我猜这可能与 MDI 和 MII 连接较差有关。 如果问题变得更加明显、请告诉我、当发生奇怪的情况时、您可以抓取寄存器转储。  

    现在、我看到链路尚未断开、并且您共享的寄存器转储中没有接收错误。  

    我仍在检查 MSE 寄存器、当我听到后退时、我会告诉您。

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、请告诉我您何时得出结果。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、希望明天或下周早些时候。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    很抱歉耽误你的时间。 0x218是正确的 MSE 寄存器。 将在该应用手册的下一版本中更正此问题。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我将进行测试、告诉您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    好的、请告诉我。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用 DP8325EVM 的测试硬件进行测试。 寄存器0x218显示预期范围内的值。 它似乎在某种程度上可行、但我期望的值要差得多。 MSE 寄存器的值在320 - 517的范围内(根据sla4230的表3-7提供了出色的链路质量)。 当我通过 DP8326准备好"真正的"硬件后、我也将对其进行测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    好的、让我知道。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我终于准备好了带有 DP83826的新硬件。 长电缆情况下的性能非常好。 在122m 长电缆、无 RX 错误、无 FCS 错误和 MSE、范围在150 - 550。 性能远优于 KSZ8081KSZ8081RNA

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢更新、结果很好听到。 我想以前的问题与  MDI 和 MII 连接较差有关。 您还有其他问题吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我认为这与  MDI 和 MII 连接较差有关。

    在我使用 DP83826的新硬件中、我看到了一件事。 DP83826何时设置为自动协商、而另一侧何时设置了固定速度。 这会导致通信速度问题和数据包丢失(<1%)。 我想问问、这是否是 DP83826预期的行为。我阅读了一些有关仅在一侧启用自动协商时双工不匹配问题的文章、但我以前从未见过这一点、现在使用 DP83826。

    感谢回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    是的、可能是双工不匹配。  也许您已经看过它了、这里有一篇很好的相关文章: http://www.ethermanage.com/ethernet/pdf/dell-auto-neg.pdf

    您能否检查每一侧的双工状态?

    谢谢。

    大卫