This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD3:最大 结温的影响。

Guru**** 2923520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248557/sn65mlvd3-max-operating-junction-temperature

器件型号:SN65MLVD3

您好、支持团队、

已经打开了一个讨论了最大值的线程。 存储条件下的结温。

我正在寻找最大运行值。 结温范围。

数据表仅提到"建议运行条件"下自然通风条件下的工作温度

可以帮帮我吗?

谢谢、此致

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    最高结温(TJ)为+150C、而最高工作温度为+85C。

    此致、

    约什