This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:输入到输出延迟

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249062/ds100mb203-input-to-output-latency

器件型号:DS100MB203

您好!

根据规范,传输数据到空闲线, 输入到输出延迟是6.2ns --> 为什么这么 慢 ?

为什么 CML 转换要快得多?   

数据也是 CML 所以为什么有差异?  …… 我该怎么做?  

谢谢

O·沙里夫克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer。

    实际传播延迟要低得多、大约为200ps。 请注意数据表中的高至低传播延迟。

    6.2nS 是从有效到空闲的最大延迟。 在 SAS 应用中,我们需要快速周转,因此,如果在我们进入空闲之前确实没有任何活动,我们需要有资格。

    此致、Nasser